EN - FR - DE - PL - PT - ES - NL - SV


------
| EN |
------
HTG410H / HTG411H "agardio.manager" software updating
-----------------------------------------------------

NOTICE : To save the energy monitoring server from loss of data and configuration, never switch off the +24VDC supply of the "agardio.manager" during the update phase.
After updating, the new Url to connect the "agardio.manager" is: https://192.168.0.1 (Enhanced security).

There are two methods to install it:
- With a remote connection to the user interface.
- Using a USB stick if you are in front of the energy monitoring server.


---
With a remote connection to the user interface (recommended way for any version of the firmware)
---
Steps to open the menu item :
- Click the "Preferences" menu.
- Click "Maintenance".
- Click "Software update".
- Click "Select file" ... and choose the "2.1.22.tar.bz2" file that contains the update.
- Click "Upload" to activate the update.
- After the message "new application will be deployed", it is necessary to restart the server energy by clicking on the "Re-start".

---
Using a USB stick if you are in front of "agardio.manager" (for firmware version 1.8.8 or lower only)
---
- Copy the file named "HBoxFirmware-3.0.0" (extracted from file 2.1.22.tar.bz2)  on a blank USB key (at the root - no folder - not other file - FAT32 or ntfs formatted).
- Plug the USB stick to the front face USB connector.
Result:
The Power LED starts blinking with orange color during a few minutes.
Note:
During this phase never
* remove the USB key nor
* switch off the +24VDC supply.
- Wait until the Power LED is illuminated permanently With orange color.
- remove the USB stick.
Result:
"agardio.manager" will reboot automatically within a few seconds and the LED "POWER" should be green fixed after few minutes. 
If it does not, repeat the operation and possibly test with another USB stick.



------
| FR |
------
Mise  jour du logiciel du HTG410H / HTG411H "agardio.manager"
--------------------------------------------------------------

REMARQUE : Pour viter toute perte de donnes ou de configuration de "agardio.manager", ne dbranchez jamais l'alimentation de 24 VDC pendant la phase de mise  jour.
Aprs la mise  jour, la nouvelle URL pour connecter "agardio.manager" est : https://192.168.0.1 (Scurit renforce).

Vous pouvez l'installer de deux faons :
- avec une connexion  distance  l'interface utilisateur.
- avec une cl USB, si vous vous trouvez devant "agardio.manager".


---
Avec une connexion  distance  l'interface utilisateur (mthode recommende pour toute version du firmware)
---
Elments  suivre pour ouvrir l'lment de menu :
- Cliquez sur le menu "Prfrences".
- Cliquez sur "Maintenance".
- Cliquez sur "Mise  jour du software".
- Cliquez sur "Slectionner un fichier ..." et choisissez le fichier "2.1.22.tar.bz2" qui contient la mise  jour.
- Cliquez sur "Upload" pour activer la mise  jour.
- Aprs l'apparation du message "Une nouvelle application va tre mise en service", il est ncessaire de redmarrer le serveur nergtique en cliquant sur le bouton "Re-dmarrage".

---
Avec une cl USB, si vous vous trouvez devant "agardio.manager" (pour la version 1.8.8 du firmware ou plus ancienne)
---
- Copier le fichier dnomm "HBoxFirmware-3.0.0" (extrait de l'archive 2.1.22.tar.bz2) sur une cl USB vierge ( la racine - aucun rpertoire - pas d'autres fichiers - format FAT32 ou ntfs).
- Insrez la cl USB dans le connecteur USB situ en face avant.
Rsultat:
La LED Power se met  clignoter en orange pendant quelques minutes.
Nota :
Pendant cette phase vous ne devez jamais
* retirer la cl USB ni ne
* couper l'alimentation de 24 VDC.
- Attendez que la LED Power s'allume et reste orange.
- Retirez la cl USB.
Rsultat:
"agardio.manager" redmarrera automatiquement au bout de quelques secondes et la Led "Power" doit passer au vert fixe aprs quelques minutes.
Si ce n'est pas le cas, rptez l'opration, et tester ventuellement avec une autre cl USB.



------
| DE |
------
HTG410H / HTG411H "agardio.manager" Software-Update
---------------------------------------------------

HINWEIS : Um den Verlust von Daten und Konfiguration des Energieberwachungsservers zu verhindern, darf die +24-VDC-Stromversorgung des "agardio.manager" whrend einer Software-Aktualisierung niemals abgeschaltet werden.
Nach dem Update, ist die neue URL des "agardio.manager": https://192.168.0.1 (Erhhte Sicherheit).

Diese kann auf zwei Arten installiert werden:
- Mit einer Remote-Verbindung zur Benutzeroberflche.
- Mit ein USB-Stick, wenn Sie sich direkt an der Hardware des "agardio.manager" befinden.


---
Mit einer Remote-Verbindung zur Benutzeroberflche (empfohlener Weg fr jede Version der Firmware)
---
ffnen Sie den Menpunkt
- Klicken Sie auf das Men "Einstellungen".
- Klicken Sie auf "Wartung".
- Klicken Sie auf "Softwareupdate".
- Klicken Sie auf "Datei auswhlen ... " und whlen Sie die "2.1.22.tar.bz2"-Datei mit der Aktualisierung aus.
- Klicken Sie auf "Upload", um die Aktualisierung zu starten.
- Nachdem die Meldung "Eine neue Anwendung wird eingesetzt." erschienen ist, ist es notwendig, den Server durch einen Klick auf den "Neustart" neu zu starten.

---
Mit ein USB-Stick, wenn Sie sich direkt an der Hardware des "agardio.manager" befinden (nur fr Firmware-Version 1.8.8 oder niedriger).
---
- Kopieren Sie die Datei mit dem Namen "HBoxFirmware-3.0.0" (extrahiert aus der Datei 2.1.22.tar.bz2) auf einen leeren USB-Stick (direkt auf den Stick - kein Unterordner - keine andere Datei darf sich auf dem Stick befinden - FAT32 oder NTFS formatiert).
- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss auf der Gertevorderseite.
Ergebnis:
Die Power-LED blinkt einige Minuten orange.
Hinweis:
Whrend dieser Phase drfen Sie nicht
* den USB-Stick entfernen oder
* die +24-VDC-Stromversorgung abschalten.
- Warten Sie, bis die Power-LED dauerhaft orange leuchtet.
- Entfernen Sie erst dann den USB-stick.
Ergebnis:
"agardio.manager" startet nach wenigen Sekunden neu und die LED "POWER" sollte nach wenigen Minuten dauerhaft grn leuchten.
Wenn dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie den Vorgang. Wenn dies auch fehlschlgt fhren Sie den Vorgang mit einem anderen USB-Stick durch.



------
| PL |
------
HTG410H / HTG411H "agardio.manager" Aktualizacja oprogramowania
---------------------------------------------------------------

UWAGA: Aby uchronic serwer monitoringu energii przed utrata danych i zmiana konfiguracji nigdy nie wylaczac zasilania + 24VDC z "agardio.manager" na etapie aktualizacji.
Po aktualizacji, nowym adresem URL "agardio.manager" jest: https://192.168.0.1 (zwiekszenie bezpieczenstwa).

Istnieja dwa sposoby instalacji:
- Ze zdalnym polaczeniem do interfejsu uzytkownika.
- Za pomoca pamieci USB, podlaczanej do gniazda Usb w przedniej czesci obudowy urzadzenia.


---
Instalacja przy uzyciu zdalnego interfejsu uzytkownika (recommended way for any version of the firmware)
---
W celu otwarcia menu nalezy:
- Kliknac menu "Preferencje".
- Kilknac  "Konserwacja".
- Kliknac  "Aktualizacja oprogramowania".
- Kliknac "Wybierz plik" ... i wybierz "2.1.22.tar.bz2" -  plik zawierajacy aktualizacje.
- Kliknac przycisk "Wyslij", aby uruchomic aktualizacje.
- Po wyswietleniu komunikatu "aktualizacja oprogramowania zostala wykonana", konieczne jest ponowne uruchomienie serwera  poprzez klikniecie na "Re-start".

---
Instalacja przy uzyciu zdalnego pamieci USB (for firmware version 1.8.8 or lower only)
---
- Skopiowac plik o nazwie "HBoxFirmware-3.0.0" (extracted from file 2.1.22.tar.bz2) na pusta pamiec USB (brak jakichkolwiek plikw i folderw - FAT32 lub NTFS sformatowany).
- Podlaczyc pamiec USB do gniazda USB, umieszczonego z przodu obudowy urzadzenia.
Oczekiwany wynik:
Dioda LED zasilania zacznie migac w kolorze pomaranczowym w ciagu kilku minut.
Uwaga:
W tej fazie nie nalezy:
* Usuwac pamieci USB, ani
* Wylaczac zasilaniea + 24 V DC.
- Zaczekac az dioda zasilania zaswieci sie swiatlem stalym w kolorze pomaranczowym.
- Odlaczyc pamiec USB.
Oczekiwany wynik:
Serwer agardio.manager zrestartuje sie automatycznie w ciagu kilku sekund, a dioda LED "Power" powinna w ciagu kilku minut  zaswiecic sie swiatlem stalym w kolorze zielonym. 
Jesli operacja zakonczyla sie niepowodzeniem, nalezy powtrzyc operacje i ewentualnie przetestowac z inna pamiecia USB.



------
| PT |
------
Actualizao do software do HTG410H / HTG411H "agardio.manager"
---------------------------------------------------------------

AVISO: Para evitar a perda total dos dados ou da configurao do "agardio.manager", nunca desligar a alimentao 24V DC durante o processo de actualizao.
Aps a actualizao, o novo URL para se ligar ao "agardio.manager" : https://192.168.0.1 (Segurana adicional).

Existem dois mtodos para a instalao:
- atravs de uma ligao  distncia ao interface de utilizador.
- usando uma memria USB, se estiver na presena do servidor "agardio.manager".


---
Atravs de uma ligao  distncia ao interface de utilizador (recommended way for any version of the firmware)
---
Passos a seguir:
- Clique no menu "Preferncias".
- Clique em "Manuteno".
- Clique em "Actualizao do software".
- Clique em "Seleccionar o ficheiro ..." ... e escolha o ficheiro "2.1.22.tar.bz2" que contm a actualizao.
- Clique em "Upload" para activar a actualizao.
- Aps a mensagem "Nova aplicao ser implementada",  necessrio reiniciar o servidor clicando no boto "Reiniciar".

---
Usando uma memria USB, se estiver na presena do servidor "agardio.manager" (for firmware version 1.8.8 or lower only).
---
- Copie o arquivo "HBoxFirmware-3.0.0" (extracted from file 2.1.22.tar.bz2) para uma memria USB vazia (na raiz - sem pastas criadas - sem nenhum arquivo - formatada em FAT32 ou NTFS).
- Ligue a memria USB  porta USB frontal do servidor.
Resultado:
O LED "Power" comea a piscar com a cor laranja durante alguns minutos.
Nota:
Durante esta fase  interdito:
* Remover a memria USB
* Desligar a alimentao + 24V DC.
- Aguarde at o LED "Power" estar laranja (permanente).
- Remover a memria USB.
Resultado:
O servidor "agardio.manager" ir reiniciar automaticamente ao fim de alguns segundos e o LED "Power" deve ficar verde (permanente) aps alguns minutos. 
Se tal no acontecer, repita a operao e considere usar outra memria USB.



------
| ES |
------
HTG410H / HTG411H "agardio.manager" actualizacin de software
-------------------------------------------------------------

AVISO: Para evitar la prdida de datos y configuracin, no apague la alimentacin de + 24V CC de "agardio.manager" durante la fase de actualizacin.
Despus de la actualizacin, la nueva direccin URL para conectar el "agardio.manager" es: https://192.168.0.1 (seguridad mejorada).

Hay dos mtodos para instalarlo:
- Con una conexin remota a la interfaz de usuario.
- Con una memoria USB si se encuentra en frente del servidor de monitorizacin de energa.


---
Con una conexin remota a la interfaz de usuario (recommended way for any version of the firmware)
---
Pasos para abrir el elemento de men:
- Haga clic en el men "Preferencias".
- Haga clic en "Mantenimiento".
- Haga clic en "Actualizacin de software".
- Haga clic en "Seleccionar archivo" ... y seleccione el archivo "2.1.22.tar.bz2" que contiene la actualizacin.
- Haga clic en "Subir" para activar la actualizacin.
- Despus de que el mensaje "nueva aplicacin ser desplegado", es necesario reiniciar el servidor de energa haciendo clic en el "Re-inicio".

---
Con una memoria USB si se encuentra en frente de "agardio.manager" (for firmware version 1.8.8 or lower only)
---
- Copia el archivo con el nombre "HBoxFirmware-3.0.0" (extracted from file 2.1.22.tar.bz2) en una llave USB en blanco (en la raz - no hay ninguna carpeta - no otro archivo - FAT32 o NTFS formateado).
- Conecte El dispositivo USB al conector USB frontal cara.
Resultado:
El LED de encendido comienza a parpadear con el color naranja durante unos minutos.
Nota:
Durante esta fase Nunca
* Quite la llave USB ni
* Desconectar la alimentacin de + 24V CC.
- Espere hasta que El LED de encendido se ilumina de forma permanente con El color naranja.
- Quitar la memoria USB.
Resultado:
Agardio.manager se reiniciar automticamente en unos pocos segundos y el LED "POWER" debe estar de  color verde fijo despus de unos minutos. 
Si no es as, repetir la operacin y posiblemente probar con otra memoria USB.



------
| NL |
------
HTG410H / HTG411H "agardio.manager" software updaten
----------------------------------------------------

LET OP: Houdt de +24VDC voedingspanning continue ingeschakeld tijdens de update procedure van de "agardio.manager" zodat wordt voorkomen dat instellingen en data verloren gaan.
Na het updaten wordt de URL van de "agardio.manager" teruggezet op: https://192.168.0.1 (Enhanced security).

Er zijn twee manieren om updates en software te installeren:
- met Een externe verbinding met de gebruikersinterface.
- met behulp van een USB-geheugenstick aan de voorzijde van de module.


---
Met een externe verbinding met de gebruikersinterface (recommended way for any version of the firmware)
---
Stappen om het menu-item te openen:
- Klik op het menu "Voorkeuren".
- Klik op "Onderhoud".
- Klik op 'Software-update'.
- Klik op "Kies bestand" ... en kies het bestand met de naam "2.1.22.tar.bz2" dat de update bevat.
- Klik op "Upload" om de update te activeren.
- Na het bericht dat het update bestand succesvol in de server is geladen, moet de server opnieuw worden gestart.

---
Met behulp van een USB-geheugenstick aan de voorzijde van "agardio.manager" (for firmware version 1.8.8 or lower only).
---
- Kopieer het bestand met de naam "HBoxFirmware-3.0.0" (extracted from file 2.1.22.tar.bz2) op een lege USB-stick (gebruik geen mappen, FAT32 of NTFS geformatteerd).
- Steek de USB-stick aan de voorzijde in de USB-connector.
Resultaat:
De Power LED begint te knipperen met oranje kleur gedurende een paar minuten.
Notitie:
Tijdens deze fase nooit
* de USB-stick verwijderen of
* de 24V voedingspanning uitschakelen/ onderbreken
- Wacht tot het Power-LED permanent oranje brandt.
- Verwijder de USB-stick.
Resultaat:
De "agardio.manager" moet automatisch binnen een paar seconden starten en de LED "POWER" moet na een paar minuten groen branden. 
Als de server geen herstart uitvoert, kunt u het updaten nogmaals proberen met een andere goed werkende USB-geheugenstick die u gecontroleerd hebt.



------
| SV |
------
HTG410H / HTG411H "agardio.manager" uppdatering av mjukvara
-----------------------------------------------------------

OBSERVERA: Om du vill spara energi vervakningsservern frn frlust av data och konfigurering, aldrig stnga av + 24VDC frsrjning av "agardio.manager" under fas uppdateringen.
Efter uppdatering, den nya webbadressen fr att ansluta "agardio.manager" r: https://192.168.0.1 (Frbttrad skerhet).

Det finns tv metoder fr att installera det:
- med en fjrranslutning till anvndargrnssnittet.
- med hjlp av ett USB-minne som ansluts i fronten p servern


---
Med en fjrranslutning till anvndargrnssnittet (recommended way for any version of the firmware)
---
tgrder fr att ppna menyalternativet:
- Klicka p menyn "Instllningar".
- Klicka p "Underhll".
- Klicka p "Uppdatering av programvara".
- Klicka p "Vlj fil" ... och vlj "2.1.22.tar.bz2" fil som innehller uppdateringen.
- Klicka p "Ladda upp" fr att aktivera uppdateringen.
- Nr meddelandet "ny anskan kommer att anvndas", r det ndvndigt att starta om servern energi genom att klicka p "Re-start".

---
Med hjlp av ett USB-minne som ansluts i fronten p "agardio.manager" servern (for firmware version 1.8.8 or lower only)
---
- Kopiera filen "HBoxFirmware-3.0.0" (extracted from file 2.1.22.tar.bz2) p en tom USB-nyckel (vid roten - ingen mapp - inte annan fil - FAT32 eller NTFS-formaterad).
- Anslut USB-minnet till framsidan USB-kontakten.
Resultat:
Power LED brjar blinka med orange frg under ngra minuter.
Notera:
Under denna fas aldrig
* Ta bort USB-nyckel eller
* Stnga av + 24VDC frsrjning.
Vnta tills indikeringen "Power" lyser fast orange
- Ta bort USB-minnet.
Resultat:
"agardio.manager" kommer att starta automatiskt inom ngra sekunder och Indikeringen "POWER" skall lysa fast grnt efter ngra minuter. 
Om den inte gr det, upprepa proceduren och eventuellt testa med ett annat USB-minne.



Hager Electro S.A.S., Boulevard d'Europe, B.P. 3, 67215 OBERNAI CEDEX, France - www.hager.com